结果:找到"esp8266 wifi模块 智能家居",相关内容1000条
  • 关于智能家居有线通讯的想法!
  • 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
  • NFC智能家电解决方案
  • 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ, 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
  • SI24R1引脚及软硬件中文开发资料
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 标签, 2,4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-24 14:06:00
  • 4.6寸(960*480)长条屏家电彩屏应用降本好方案
  • 在消费升级的大背景下,家电逐渐向智能化、可视化的发展趋势靠近,针对智能家居可视化操作的需求,启明智显推出基于ESP32-S3的低成本4.6寸(960*320)长条串口屏方案,可在通用方案一半左右的成本的基础上实现智能家电的信息展示和人机交互的需求。低成本,高效率4.6寸串口屏是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。该方案基于960*320的LCD开发,是针对嵌入式市场推出的一款低成本彩屏显示的方案。它在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示及电容屏的良好交互效果和语音交互的AI智能体验。...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-20 16:55:00
  • SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
  • UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
  • wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
  • ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
  • LED智能家居照明芯片方案调光效果佳
  • 【LED智能家居照明芯片方案调光效果佳】智能灯具:筒灯、线条灯、吸顶灯、磁吸灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯、球泡灯等应用场景:客厅照明、卧室照明、厨房照明、浴室照明、书房照明、走廊照明、地下室照明、户外照明庭院照明个性化的智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的浴室和厨房照明再到舒适明亮的书房照明——针对不同的房间可以调节不同的照明氛围,使家庭生活更加融洽有趣。【智能家居照明系统专用调光调色芯片--H5114】1.惠海H5114芯片概述:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED照明 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-21 14:42:00
  • 全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度
  • 【方案名称:全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度】产品别名:智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案关键词:智能照明,调光调色,无频闪,LED照明,智能家居照明,调光深度千分之一智能灯具:吸顶灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯、球泡灯等惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的明亮浴室和厨房照明再到舒适的书房照明——针对不同房间可以调节不用的照明氛围,增加家庭室内照明创意。1.惠海H5114方案介绍:H51...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 照明 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-16 17:03:00
  • ESP8266系列wifi模块
  • ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: